This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:LMX2485E 配置

Guru**** 2817305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367384/lmx2485e-lmx2485e-configuration

器件型号:LMX2485E

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

您能否提供 LMX2485E 的配置指南? 我的客户的新项目目前正在使用此组件、但我们不知道如何配置它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请使用 TICS Pro 来配置器件、您还可以将寄存器设置导出到文本文件中。

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1.我成功输出了使用 TICS Pro 配置寄存器所需的数据。 目前、OSC 为19.2Mhz、我只需将射频高频配置为650MHz、FPD 接近200kHz (带宽)、以及如果不需要中频。 因此、数据如下:

    R0 0xCB0000

    R1 0xB0FA03

    R2 0x001385

    R3 0xFF00A7

    R4 0x20C549

    R5 0x00000B

    R6 0x3C000D

    R7 0x00090F

    2)为使 LMX2485E 正常工作、我拉低了 LE、拉高了 CE、拉高了 ENOSC。 在配置期间、CLK 周期约为37us。 将24位数据写入寄存器后、我会将 LE 拉高、然后将其拉低。

    然后、还有以下问题:

    1.我已验证逻辑分析仪上的数据和时钟信号是否正常。 然而、当我使用频谱分析仪查看频率时、结果没有变化、无论我等待了多长时间、都没有使用万用表上拉 LD。 您能否为数据和时钟的有效时序提供参考?

    2.可以为 EVM 提供驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    根据您的寄存器设置、您的配置将如下所示、它与您的描述不匹配。  

    您应该将配置更改为以下。 电荷泵增益设置取决于您的环路滤波器设计。  

    由于您使用 IF PLL、因此应将 MUX 设置为 IF 锁定检测输出。

    最终寄存器值将如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我问过要在 FPD 为400kHz 的情况下使用射频 PLL 来生成650MHz。 寄存器值现在为

    我不确定我的硬件是否正确、您还能为我检查一下吗? Ta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weldon:

    寄存器设置看起来正常。 原理图看起来不错。

    您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 设计和模拟环路滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计如下(Vbias 为1.65V):

    然而、一旦我为 PLL 和 VCO 加电、CpoutRF 将很快降至0V、环路滤波器的输出也是如此。 环路滤波器的输出在保持0V 几秒钟后也上升至13V。

    我的启动序列是 CLK、Data、CE、ENOSC Set HI、LE set low、 大约5ms 后、我开始写入寄存器值。 我将 LE HI 设置为18us、然后针对每个地址将其设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weldon:

    要进行调试、让我们看看您是否可以首先执行以下操作。

    VCC 上电

    2.将 CE 引脚设置为高电平

    3.对 LD 引脚进行编程、以输出逻辑高电平。  

    如果无法在 LD 引脚测量高电平、则存在编程问题。 捕获要调试的 SPI 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我可以在 LD 引脚测量到高电平、您可以向我展示更多调试步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPD 是否限制为1.6Mhz、因为我可以在 FPD 大于1.6Mhz 时工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weldon:

    400kHz 就可以了。  

    您是否可以移除下面的并联电容器?