This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:展频运行

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMK3H0102EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1371187/lmk3h0102-spread-spectrum-operation

器件型号:LMK3H0102.
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

我们目前在使用 LMK3H0102时钟发生器、并对展频进行了研究。 具体而言、我们有 以下三个问题:
1) 1)您是否具有演示芯片配置步骤的示例/说明? 即实际寄存器写入和序列。  我在数据表中看到相关的寄存器是 R9或 R4&R5。  还有其他的吗?

2)对于中心展频、SS 调制的起始阶段是什么? 它是否始终以标称频率开始并接近 +ss%?

3) 3)我们有兴趣在运行时更改输出频率。  这如何影响 SSC 调制行为、尤其是相位(与问题 2类似)。  例如、我想知道 SS 调制阶段是否在0度重新启动。 每次都需要一个分频器(或一些其他配置)。 fout 的值)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priscilla,

    1. 我建议使用 TICS Pro 来设置展频值。 如果输入扩展深度并指定调制类型(向下展频与中心展频)、TICS Pro 将计算 SSC_STEPS 和 SSC_STEP_SIZE 字段的值:

      数据表中说明了计算方式、其中包含要写入的字段:
    2. 如果通过 SSC_EN 位禁用 SSC、则当通过该位重新启用 SSC 时、SSC 调制将从停止的位置继续(增加或减少)。 如果在上电复位状态下启用 SSC (在启动时或切换 PDN 位后从 OTP 中启用)、则展频将开始增加。
    3. 在运行时期间更改输出频率时、您必须重新启动扩展算法、方法是将部件置于断电模式(PDN = 1)、写入新值、禁用 OTP 自动载入(OTP_AUTOLOAD_DIS = 1)、然后使部件退出断电模式(PDN = 0)。 断电模式期间、输出时钟将被禁用。  

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kadeem!

    快速回答一个问题:如果   在运行 时更改数据表中表7.5中的其中一个 FOD (FOD 整数和分子分频位置)、可以预期的最长稳定时间是多少? 例如、对于两种情况:

    1. a)~:类似于 Δ V 20MHz 更~Δ V 30 MHz。
    2. b)~:Δ V 20MHz 至~Δ V 21MHz。

    谢谢!
    Alisa Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alisa、

    通常、更改 FODx_N_DIV 或 FODx_NUM 时输出频率的变化与 I2C 事务之间的偏差在几微秒之内。 部分时间取决于 I2C 主机(例如、当 MSP430在 LMK3H0102EVM 上作为 USB2ANY 运行时、每个单独的 I2C 事务之间会插入 ms 的延迟、因此在 EVM 上看到的完整时序是 ms、而不是 us)。

    谢谢!
    Kadeem