Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMK3H0102EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK3H0102. 主题中讨论的其他器件:、 USB2ANY
工具与软件:
我们目前在使用 LMK3H0102时钟发生器、并对展频进行了研究。 具体而言、我们有 以下三个问题:
1) 1)您是否具有演示芯片配置步骤的示例/说明? 即实际寄存器写入和序列。 我在数据表中看到相关的寄存器是 R9或 R4&R5。 还有其他的吗?
2)对于中心展频、SS 调制的起始阶段是什么? 它是否始终以标称频率开始并接近 +ss%?
3) 3)我们有兴趣在运行时更改输出频率。 这如何影响 SSC 调制行为、尤其是相位(与问题 2类似)。 例如、我想知道 SS 调制阶段是否在0度重新启动。 每次都需要一个分频器(或一些其他配置)。 fout 的值)。