工具与软件:
是否可以使用具有可行环路滤波器参数的10 kHz 环路带宽? 如果是、估计的最大锁定时间是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否可以使用具有可行环路滤波器参数的10 kHz 环路带宽? 如果是、估计的最大锁定时间是多少?
尊敬的 Noel:
在 PLLatinum Sim 中、8000.025 MHz 的杂散电平低于-70dBc。 然而、当我使用频谱分析仪使用与默认环路参数(如评估板数据表中所述)相同的环路滤波器参数对其进行测试时、杂散水平更高。 为了进一步说明、我随附了 SIM 图和测试结果图片。
PLL 配置参数(即时校准)
整数:40.
分子: 1.
分母: 8000
Instantcal : 536871.
图(1)。 PLLatinumSim 结果

图(2)。 测试结果(带有默认值的环路滤波器参数)

图(3)。 测试结果(PLLatinumSim 中提到环路滤波器参数)