This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:具有类似功能的航天级 IC?

Guru**** 2615235 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK5B33216, LMK04832-SP, LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1382834/lmk5b33216-space-grade-ic-with-similar-functionalities

器件型号:LMK5B33216
主题中讨论的其他器件: LMK04832-SPLMK04832-SEP、LMK04832

工具与软件:

您好!

在过去的几个月中、我一直在使用 LM5B33216 IC 来执行一个项目、我对这个项目非常满意
我已经启动了另一个项目、在这个项目中必须实现类似的功能、我会错误地使用相同的 IC、但是对于我的应用、IC 必须是航天级的... 除了 LM5B33216、我是否有可以探索的替代器件?

我的要求非常简单:

  • 至少2个输入
  • 至少2个输出
  • 以高精度(DCO)控制信号频率(10 MHz)的功能
  • 以高精度(ZDM)控制信号相位(10 MHz)的功能
  • I2C 或 SPI 可控

单个 IC 将是理想之选、但我也接受涉及两个不同 IC (一个用于控制频率、另一个用于相位)的建议。 如果有引脚兼容的非航天级版本、则会获得奖励积分(如果 IC 在航天级版本中非常昂贵)。

非常感谢、祝您愉快!

此致!
Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很高兴听到您喜欢我们的 LMK5B33216器件!

    LMK04832-SP 符合您的要求。 让我向我的团队核实以确认。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和我的团队讨论过。 LMK04328-SP 或 LMK04832-SEP 可满足您的 ZDM 要求。 请注意、将两个 PLL 配置为 ZDM 时、每个同步分频之间存在一些偏差。 两个 PLL 设置为 ZDM 时、输入与输出之间的关系最多变化3ps。

    对于 DCO……与 LMK5B33216不同、LMK04832-SP/-SEP 器件没有内置的 DCO 功能。 为了获得 DCO 效果、您可以使用外部 VCXO 并通过 VCXO 进行更正。 否则、在内部通过器件的最低相移为半个 VCO 周期(这是通过使用数字/模拟延迟实现的)。

    LMK04832 (无-SP)是非航天级商用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    非常感谢您的全面回复!!

    祝您度过美好的一天!

    此致!
    Rob