Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK5B33216, LMK04832-SP, LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件: LMK04832-SP、 LMK04832-SEP、LMK04832
工具与软件:
您好!
在过去的几个月中、我一直在使用 LM5B33216 IC 来执行一个项目、我对这个项目非常满意
我已经启动了另一个项目、在这个项目中必须实现类似的功能、我会错误地使用相同的 IC、但是对于我的应用、IC 必须是航天级的... 除了 LM5B33216、我是否有可以探索的替代器件?
我的要求非常简单:
- 至少2个输入
- 至少2个输出
- 以高精度(DCO)控制信号频率(10 MHz)的功能
- 以高精度(ZDM)控制信号相位(10 MHz)的功能
- I2C 或 SPI 可控
单个 IC 将是理想之选、但我也接受涉及两个不同 IC (一个用于控制频率、另一个用于相位)的建议。 如果有引脚兼容的非航天级版本、则会获得奖励积分(如果 IC 在航天级版本中非常昂贵)。
非常感谢、祝您愉快!
此致!
Rob