This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:Re:LMX2572LP EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1384148/lmx2572lpevm-re-lmx2572lp-evm

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572LP

工具与软件:

尊敬的技术团队:

最近、我购买了 LMX2572LP EVM。 问题是、我提供了15.625 MHz 的 PLL 的参考输入。 所有预分频器(包括倍频器)都设置为1。 我需要40 MHz 处的 RF_OUT。 我看到了50 MHz 周围的输出、而不是40 MHz 输出。 我曾尝试针对不同的值和频率设置电荷泵增益、 但结果仍然相同。 您能不能简单介绍一下如何获得合理的频率偏移? 提前感谢您。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、您好!  

     您能否与我共享您的配置(.tcs)文件以便我进行查看?  

    此致、

    Vicente