Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572LPEVM 主题中讨论的其他器件:LMX2572LP
工具与软件:
尊敬的技术团队:
最近、我购买了 LMX2572LP EVM。 问题是、我提供了15.625 MHz 的 PLL 的参考输入。 所有预分频器(包括倍频器)都设置为1。 我需要40 MHz 处的 RF_OUT。 我看到了50 MHz 周围的输出、而不是40 MHz 输出。 我曾尝试针对不同的值和频率设置电荷泵增益、 但结果仍然相同。 您能不能简单介绍一下如何获得合理的频率偏移? 提前感谢您。
此致。