This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:GUI 上出现错误且某些 PD 频率的抖动较高

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1384380/lmk04828-error-on-gui-and-high-jitter-for-some-pd-frequencies

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好、TI 团队

我们将 使用 EVB 和 GUI 来测试 LMK04828

驱动器芯片、如果配置为单 PLL ZD 模式、使用 PLL2、

我们尝试了使用不同分频器和不同相位检测器频率的不同配置、但在所有这些配置中、我们都有一条红色消息、不清楚是否真的存在错误以及我们应该怎么做、请参阅以下内容:

PLL 似乎被锁定且存在输出时钟、但对于某些相位检测器频率、抖动非常"

重新配置后、我们似乎总是获得相同的输出相位(与输入相比)、因此 ZD 模式似乎也能很好地工作

下面随附了具有87.5M PD 的"最佳"配置文件

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/LMK04828_5F00_from-MB_5F00_-2024_2D00_07_2D00_08_5F00_v04.tcs

 

存在错误、OUT 时钟无抖动

PD 频率87.5

存在错误、OUT 时钟有 高电平 性能下降

PD 频率12.5

有什么问题可能出在这里吗? 仅提供错误的 GUI 警告? 如果是、为什么12.5米的时钟会如此抖动?

  

谢谢

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto、

    我认为您看到了预期行为。  当您最大化相位检测器频率时、将始终最大程度地提高 PLL 的性能。  

    在这种情况下、您还可以做116.6666、看到更佳的性能。   

    因此、降低相位检测器频率可以产生更高的抖动。   

    您从两个设置中看到的抖动结果是什么、如果它们相差甚远、则可能会出现另一个问题?  红色的信息不是问题、只是提供了更多的信息、但令人困惑。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    我在以下情况下快速比较了相位抖动

    其中 PD 频率为12.5MHz

    其中 PD 频率为50MHz

    其中 PD 频率为87.5MHz

    116.6666M 得出的结果与87.5相当相似

     

    12.5m 距离处的抖动之所以会更高、可能是因为相位检测器频率较低、但我并不期望有如此大的差异  

    在任何情况下、我们都将使用87.5M 或 116.6666来尽可能地减少抖动、因此我们可以考虑解决该问题

    谢谢