This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:TICS Pro 错误

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385466/lmx2592evm-tics-pro-error

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在启动 TICS Pro 时遇到问题。 日志图像已附加。
此外、USB2ANY Explorer 也出现错误。

如何解决这种情况?

USB2ANY 的-LED 亮起。

-当按下 USB2ANY S1按钮和关闭按钮时、错误不会被清除。
 

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    当 TICS Pro 让您更新固件时、请按照屏幕上的说明完成固件升级。 我们需要(1)拔下 USB 电缆(2)按住 BSL 按钮(3)插入 USB 电缆(4)释放 BSL 按钮

    请注意、TICS Pro 和 USB Explorer 可能需要不同的固件。