This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74SSQEB32882:NSSTE32882UV-GS02

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEB32882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386508/sn74ssqeb32882-nsste32882uv-gs02

器件型号:SN74SSQEB32882

工具与软件:

您好!

我可以知道  SN74SSQEB32882它可以 直接取代 NSSTE32882UV-GS02吗?

我在网站上找不到完整的数据表、但引脚排列似乎是相同的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INPHS00004_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    除了引脚 U6、这两个器件看起来完全相同;不过、我认为如果我们放入我们的器件、这不会导致任何问题。 我会与我的团队进行仔细检查、以确保一切正常。 一旦我得到他们的响应、我就会给您回复。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    明白了、感谢您的帮助。

    如果有任何好的新问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您能为我们分享数据表吗? Zoe 是我们当地的 FAE。

    是否需要 NDA 才能向客户发布?

    杨俊杰

    Ko, Zoe.

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    SN74SSQEB32882是 NSSTE32882UV-GS02的直接替代产品

    SN74SSQEB32882的数据表/文档在线  (单击此处)。 由于该器件与 JEDEC 兼容、因此您可以从 JEDEC 文档中获取引脚说明。 我在下面附上了本文档:

    e2e.ti.com/.../JESD82_2D00_29A.01.pdf

    此致!

    Andrea