This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:使用 CLkin0实现 LMK04828多板同步

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1384528/lmk04828-lmk04828-multiboard-synchronization-using-clkin0

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

我们有两块 RFSoC 板、其中每个板都配有 LMK04828B、用于为 ADC/DAC 生成所需的时钟。

我们希望使用单个5 MHz 基准时钟将两个 LMK 芯片同步到 CLKIN0

LMK1:(RFSoC 板1)

Oscin:100 MHz (板载 VCXO)

Clkin0:6.25 MHz (主板参考)

Clkin1、Clkin2:未连接

DCLKout:312.5 MHz

SDCLKout:6.25 MHz 脉冲模式

LMK2:(RFSoC 板2)

Oscin:100 MHz (板载 VCXO)

Clkin0:6.25 MHz (主板参考)

Clkin1、Clkin2:未连接

DCLKout:312.5 MHz

SDCLKout:6.25 MHz 脉冲模式

两个电路板的 DCLKout 和 SDCLKout 需要进行相位同步。 我们只需将6.25 MHz 的单个基准连接到 CLKIN0、就可以同步两个 LMK。 ? 如果是、您可以解释相同的同步序列。

谢谢

此致

SAI

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    很抱歉耽误你的时间。  是的、这肯定是可行的。  为了同步两个 LMK04828电路板输出、您必须使用零延迟模式来设置输入和输出之间的确定性关系。  若要同步所有输出、您需要发送同步脉冲以重置输出分频器、从而将每个输出彼此同步。  这里有一个很好的应用手册 、其中更详细地介绍了相关内容。 如果您还有其他问题、请告诉我。   

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。 我已经浏览了随附的多板 LMK SYNC 的应用手册。

    我已在 ZDM 中配置了两个电路板、每个电路板都使用自己独立的100 MHz VCXO。

    1) 1) 6.25 MHz 信号从外部源馈送到两个电路板的 CLKin0。 这用作 PLL1的参考。

    2) 2)一旦两块板都锁定、就会向两块板发送一个公共同步脉冲、用于复位分频器。

    3) 3)完成上述步骤后、我可以看到两个板的 SDCLKout 信号对齐、但两个板的 DCLKout 不同步。

    是否缺少任何额外的同步步骤? 我已附加使用的.tcs 文件。 请查看并提供您的 feedback.e2e.ti.com/.../ZDM_5F00_LMK04828B.tcs

    此致

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    有。  现在 SYSREF 信号已同步、您可以通过正确调整固定的数字延迟来同步所有输出。  在具有正确的数字延迟后、公共同步应同步您的所有输出。  您可以在数据表的第9.3.3.1节中了解如何进行该设置。

    此致、

    会的