Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
工具与软件:
您好!
我们有两块 RFSoC 板、其中每个板都配有 LMK04828B、用于为 ADC/DAC 生成所需的时钟。
我们希望使用单个5 MHz 基准时钟将两个 LMK 芯片同步到 CLKIN0
LMK1:(RFSoC 板1)
Oscin:100 MHz (板载 VCXO)
Clkin0:6.25 MHz (主板参考)
Clkin1、Clkin2:未连接
DCLKout:312.5 MHz
SDCLKout:6.25 MHz 脉冲模式
LMK2:(RFSoC 板2)
Oscin:100 MHz (板载 VCXO)
Clkin0:6.25 MHz (主板参考)
Clkin1、Clkin2:未连接
DCLKout:312.5 MHz
SDCLKout:6.25 MHz 脉冲模式
两个电路板的 DCLKout 和 SDCLKout 需要进行相位同步。 我们只需将6.25 MHz 的单个基准连接到 CLKIN0、就可以同步两个 LMK。 ? 如果是、您可以解释相同的同步序列。
谢谢
此致
SAI
此致