Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594EVM
工具与软件:
你好
现在、我要测试 LMX2615-SP。
我使用 TICS Pro 来获取寄存器映射。
对于数据表、分频值等于72。
但是、TICS Pro 没有任何价值。
因此、TICS Pro 和数据表具有不同的分频值 CHDIV、例如96,128和192。
我应遵循哪种定义?
此致
Jaeheung


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594EVM
工具与软件:
你好
现在、我要测试 LMX2615-SP。
我使用 TICS Pro 来获取寄存器映射。
对于数据表、分频值等于72。
但是、TICS Pro 没有任何价值。
因此、TICS Pro 和数据表具有不同的分频值 CHDIV、例如96,128和192。
我应遵循哪种定义?
此致
Jaeheung


尊敬的 Jaehheung:
为了获取 rb__LD_VTUNE 的数据、需要设置 MUXOUT_LD_SEL = 0。
当 R0[0]= 0时、器件已"启用"并已准备好进行编程和运行。
如果 OUT_MUTE = 1、射频输出将在 VCO 校准时自动静音。 如果 OUT_MUTE = 0、射频输出在 VCO 校准期间不会被静音、您将看到输出信号四处移动、直至其被锁定。 OUT_MUTE 与 LD_TYPE 无关。
单端输入配置如下图所示。 您可以在 LMX2594EVM 用户指南中找到该图。

1)
环路滤波器系数是否能使输出静音?
我们参考了 EVM 电路示例。
该环路滤波器是否可以应用于基准频率10.23MHz 的81.84MHz 输出?

我已附加 PLLatinum Sim 文件。
e2e.ti.com/.../5875.LMX2615.zip
2)
我找不到任何可使输出静音或仅产生噪声的线索。
您能否介绍找到此原因的方法?