This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1389421/lmx2615-sp-lmx2615

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2594EVM

工具与软件:

你好  

现在、我要测试 LMX2615-SP。

我使用 TICS Pro 来获取寄存器映射。

对于数据表、分频值等于72。

但是、TICS Pro 没有任何价值。

因此、TICS Pro 和数据表具有不同的分频值 CHDIV、例如96,128和192。

我应遵循哪种定义?

此致

Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung 

    很抱歉混淆、除以72不是有效设置、我们已在 TICS Pro 中删除该选项、我们正在更新数据表。  

    这是修订后的数据表的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。

    下图下方、 CSB 的波形是一个脉冲。

    能否  使用不带下降沿的高频选通脉冲、而不是脉冲?

    此致

    Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    如果没有 SPI 活动、我们可以保持 CSB = HIGH。 例如、在最后一次寄存器写入后、CSB 无需恢复到低电平、即可保持在高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    当我们选择 MUXOUT_LD_SEL=0时、我们可以从 rb_LD_VTUNE R110[10:9]获取锁定状态吗?

    此致

    Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    当我将寄存器 R0[0]设置为0时、是否可以在不锁定的情况下生成输出?

    静音功能是否与引脚 ECAL_EN 相关?

    除设置 OUT_MUTE 寄存器外、静音输出何时会发生?

    "当锁定检测指示器"VTUNE and VCOCal"为低电平时、器件的输出可以自动静音。 减少
    在 OUT_MUTE (寄存器 R0[9])字段置位的情况下启用功能。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    在使用单次引用时钟时、您能否展示一个电路图 以终止未使用的差分端

    8.1.1 OSCin 配置
    OSCin 支持单端或差分端时钟。 在之前、必须有一个串联的交流耦合电容器
    器件引脚。 OSCin 输入是具有内部偏置电压的高阻抗 CMOS。 TI 建议将放入
    用于端接差分走线的端接分流电阻器(如果有50 Ω 特征走线、请放置50 Ω
    电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    为了获取 rb__LD_VTUNE 的数据、需要设置 MUXOUT_LD_SEL = 0。  

    当 R0[0]= 0时、器件已"启用"并已准备好进行编程和运行。

    如果 OUT_MUTE = 1、射频输出将在 VCO 校准时自动静音。 如果 OUT_MUTE = 0、射频输出在 VCO 校准期间不会被静音、您将看到输出信号四处移动、直至其被锁定。 OUT_MUTE 与 LD_TYPE 无关。

    单端输入配置如下图所示。 您可以在 LMX2594EVM 用户指南中找到该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您说过、如果 OUT_MUTE = 0、我们可以无条件地看到具有锁定功能的 RFout。

    如果输入时钟进入器件、则即使 OUT_MUTE 设置为0、输出也会静音。

    是否有任何与静音输出相关的设置或电路?

    此致

    Jaeheung

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    OUT_MUTE 的影响仅在 VCO 进行校准时发生。 而 OUT_MUTE 不执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 OUT_MUTE 设置为1时、我没有任何输出。

    输入参考频率是在器件中输入的。

    是什么导致器件使输出静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)

    环路滤波器系数是否能使输出静音?

    我们参考了 EVM 电路示例。

    该环路滤波器是否可以应用于基准频率10.23MHz 的81.84MHz 输出?

     

    我已附加 PLLatinum Sim 文件。

    e2e.ti.com/.../5875.LMX2615.zip

    2)

    我找不到任何可使输出静音或仅产生噪声的线索。

    您能否介绍找到此原因的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    如果没有输出、则可能是 硬件或软件问题。  

    看起来我们当地的 FAE 一直在为您提供支持、我已经有了原理图和配置文件、我将回复 FAE。

    我们来关闭这个帖子。