主题中讨论的其他器件: ADC16DV160
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们计划在设计中使用 ADC16DV160模数转换器、我们需要根据我们的要求、从分数 PLL LMX2594中获取采样时钟。
我们面临以下提到的问题、请说明以了解进一步的设计过程。
1) ADC16DV160允许的最大时钟输入振幅仅为1.4VPP (6.9 dBm),但 根据数据表信息,电阻上拉的 LMX2594标称输出功率级别@ OUTx_PWR = 50应为(8-9 dBm)。 我们是否可以 通过更改 OUTx_PWR 寄存器来更改 LMX2594的输出功率 等级?如果可能、提供寄存器值与功率等级比较数据?
2) 2) PLL LMX2594的输出波形形状是什么、确认在100MHz 输出配置中是正弦波还是方波?
3)我们是否应该将 LMX2594输出时钟直接与 ADC16DV160连接起来作为差分 时钟对@用于采样时钟引脚(CLK+和 CLK-)的100MHz 输出?
此致、
Esakki。