This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:网络同步

Guru**** 2582645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391761/lmk5b33216-network-sync

器件型号:LMK5B33216

工具与软件:


-如果基准返回、则可以从基准振荡器输入(IN_0_P/N)切换到单独的板载振荡器、然后返回、而不会对输出时钟产生干扰。 我不确定自动反向和/或手动保持模式是否适用于此情况

-CAN 输出 LVDS 1.8V 和 LVCMOS 1.8V。 我看到这些参考设计、但我的担心是、在将 LDO 放在电路板上之前必须在器件上进行编程、以避免损坏下游器件

-禁用 PLL 消耗的电流很小或没有电流,因为我们已经超过了我们的最大功率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    LMK5B33216支持在保持(XO 输入)和 DPLL 基准输入(INx)之间进行无毛刺切换。

    两种模式都提供无干扰切换。 您可以选择最适合您的系统需求的模式。 手动保持是在可用时手动选择要使用的 INx。 自动反向允许器件自动选择要使用的 INx。 如果 INx 不可用、则器件在两种情况下都会在无干扰的情况下自动切换到保持模式。

    2. 1.8V LVDS 的共模和摆幅是多少? LMK5B33216支持可编程摆幅和共模、可连接多种输出类型。 1.8V CMOS 寄存器通过寄存器设置进行配置、并且仅在 OUT0和 OUT1上可用。 您可以选择 ROM 第3页来启动具有禁用输出的器件、然后根据需要配置输出。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 非常好。
    2. 对于 LVDS、我们需要共模:0.2≤ VREFIN-CM-DC≤0.8V

    不过、我们对所有这些时钟输出进行交流耦合、很肯定以上内容没有实际意义
         -差分摆幅:0.6≤VREFIN-DIFF≤1.7V


    至于使用 ROM 第3页来禁用所有输出、这在一定程度上是我的预期。 因此在我们最后、我们需要找到一种在将这些信号馈送到下游 FPGA/处理器以避免损坏任何器件之前进行编程的方法

    进一步探究 LMK5B33216、对我们的应用而言、它似乎消耗了太多的功率、这让我重新考虑使用该部件。 我们是否有类似的东西具有更低的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    LMK5B 系列符合差分摆幅规格。 对、对于交流耦合输出、共模设置无关紧要。

    ROM 页根据启动时的 GPIO 电平进行配置。 这些 ROM 页已经过预编程。

    能否详细说明一下您的应用? 低功耗是否是必需的?

    此致、

    Jennifer