This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391047/lmx2615-sp-lmx2615-sp

器件型号:LMX2615-SP

工具与软件:

你好

OSCin=10.23, RFout=10.23*8.

这属于类别2。

对于这种情况、我是否必须使用 SYNC 引脚?

我是否需要遵循7.3.12.3使用 SYNC 的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE:

    如果在 CAT2 Sync 模式下运行、则可以切换 VCO_PHASE_SYNC 位。


    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我是否必须对类别2的器件应用同步模式(VCO_PHASE_SYNC=1)?  

    与7.3.12.4相同、我是否可以  通过设置 INPIN_IGNORE=1来不使用 SYNC 模式(VCO_PHASE_SYNC=1)进行应用?

    此致

    Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    在您需要相位同步或 VCO_PHASE_SYNC = 1的情况下、INPIN_IGNORE 应设置为‘0'。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    您是说我必须 将 SYNC 引脚置于器件上吗?

    是否也需要 RECAL_EN 引脚?

    尽管 OUT_MUTE 设置为1、但输出是否在未锁定时静音?  

    现在不能有任何输出频率。

    此致

    Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:  
    我不能遵循您试图解释的内容、您能详细说明吗?  

    如前所述、您可以使用 PSYNC 引脚并发送上升沿到相位同步器件、也可以将 VCO_PHASE_SYNC 位从0切换到1以启用相位同步。 请注意软件切换  而变化  用于 CAT2 SYNC。  


    正确、  
    如果 VCO 未锁定、输出将被静音。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    如前所述、我了解同步模式 (VCO_PHASE_SYN=1)。

     我希望具有任何输出频率、因为它处于静音状态。

    首先、我 考虑 不要使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)   

    我想知道  即使对于 类别2也不能使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)。

    此致

    Jaeheung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:  

    [报价 userid="539691" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391047/lmx2615-sp-lmx2615-sp/5323330 #5323330"]

    首先、我 考虑 不要使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)   

    [报价]

    好的、我明白您是在考虑不使用同步模式。  

    [报价 userid="539691" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391047/lmx2615-sp-lmx2615-sp/5323330 #5323330"]

    我想知道  即使对于 类别2也不能使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)。

    [报价]

    您不会被迫使用同步模式。 SYNC 模式仅用于相位同步目的。
    同步类别基于您的频率计划。  
    即使您不想使用 SYNC、也可以使用该设备。

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    未应用同步模式 时、是否可以根据基准时钟的质量将输出静音?

    您能否介绍获取输出频率(因为它已静音)的最简单方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1)

    我附加了 SPI 寄存器表文件、TICS Pro 加载文件和 PLLatinum SIM 加载文件。

    您能检查这些文件吗?

    您能否举个例子来获取输出频率?

    2)

     未优化的环路滤波器系数是否会导致输出静音?   

    3)

    PLLatinum Sim 显示了环路滤波器的设计警告。

    您能否建议环路滤波器的系数?

    e2e.ti.com/.../HexRegister_5F00_81_5F00_84M_5F00_0725.txt

    e2e.ti.com/.../LMX2615.tcs

    e2e.ti.com/.../LMX2615.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehueng:  
    我打开您的.tcs 文件并获得以下信息:  

    您的 PFD 频率在1MHz 附近非常低、并且 VCO_SEL 不正确。  

    这看起来与您的 PLLatinumSim 设置不匹配、因为在 TICS 中、您使用的是10.23MHz 输入、而在 PLLatinumSim 中、您有一个100MHz 输入时钟。  

    [报价 userid="539691" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1391047/lmx2615-sp-lmx2615-sp/5324827 #5324827"]

     未优化的环路滤波器系数是否会导致输出静音?   

    [报价]

    未经优化的环路滤波器设计可能 会让您想到这一点  失锁。  静音输出与器件因不稳定失去锁定不同。  静音只是一项功能、每当发生校准时"关闭"射频输出。  

    您的参考时钟是多少、因此我可以提供优化的环路滤波器配置?  
    您的应用目标是什么? 您是否希望具有最宽的环路带宽以实现更快的锁定时间、或者是否希望进行优化以实现最佳抖动性能?  
    如果我想使用100MHz 参考时钟来优化抖动、则可以使用以下环路滤波器。  

    您是否正在使用 LMX2615-SP EVM?  
    如果您使用的是 EVM -通过100MHz 输入加载 EVM 默认配置是否允许锁定器件?

     

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1)我 发送了错误的文件。 因此我会重新发送加载文件。

    基准输入频率:10.23MHz

    RFout 频率:81.84MHz

    VCO_SEL:VCO7

    是否可以使用更正后的值再次查看?

    2) 2)复位值

    当参考频率进入设备时、 是否使用默认值生成 RFout?

    3) FPD

    您说 FPD 极低。  这个值是否会导致功能错误?

    e2e.ti.com/.../1348.LMX2615.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:  
    我已附加了修订后的配置。  
    请告诉我、这是否可行、以及您是否获得了锁定。

     e2e.ti.com/.../8233.LMX2615.tcs

    始终最好使用可能的最大 PFD 频率、这样实际上允许使用最低的 N 分频器值、以获得出色的相位噪声性能
    如果 PFD 过低-这可能会导致锁定问题。  


    更改 VCO 频率后切换 FCAL_EN 以触发校准。  

    如果可能、您可以使用100MHz 基准时钟吗? 与10.23MHz 输入相比、您将实现好得多的性能。  

    您是否正在评估 LMX2615-SP EVM?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    当我将0x201C 设置为寄存器 R0 (MUX OUT_LD_SEL=1)时、 我可以从引脚 MUXout 获得锁定状态"1"。

    当我将0x2018设置为寄存器 R0 (多路复用器 OUT_LD_SEL=0)时、  可以  从寄存器 R110获取 rb_LD_VTUNE 0x2 (锁定)。

    但是、 没有 RFout 或异常噪声输出。

    因此、我无法找到 RFout 异常的任何线索。

    您能否提供实现正常输出的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:  
    您是否正在评估 LMX2615-SP EVM?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    没有、我们制作了一个开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试加载默认配置、是否能实现锁定?  


    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    引脚 MUXout 会具有未锁定状态。

    我们从寄存器 R110 RB_LD_VTUNE 中有一个值为"11"未锁定(FVCO 高电平)。

    但是、正如我提到过的、您的10.23MHz 参考时钟的加载文件已锁定。

    无论锁定状态如何、输出都是相同的。

    此外、即使设置复位、使所有寄存器值为"0"、也会输出相同的模式。

     是否有任何方法可以创建正常 RFout?

    这是否可以被视为已损坏的芯片组?

    RFout A

    RFout B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:
    您能否提供一份原理图副本以便我进行审阅?  
    我在上一次回复中显示的默认模式(为 OSCin 利用100MHz 参考时钟)是否导致 LMX2615-SP 锁定?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我已经 回答了 您的问题。

    我们会通过引脚 MUXout 获得默认配置的解锁状态。

    我们从寄存器 R110 RB_LD_VTUNE 中有一个值为"11"未锁定(FVCO 高电平)。

    无论锁定状态如何、输出都是相同的。

    此外、即使设置复位、也会输出相同的模式、从而使所有寄存器值为"0"。

    我附加了电路设计。

    我们现在采用了单端 OSCin。

    我们已经确认基准时钟是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:

    您是否从我们当地的 FAE 获得了反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehheung:  
    正如 Noel 提到的、我们不确定您是否收到了来自本地 FAE 的反馈。  

    在审阅原理图后、我想提出一些问题。  

    我看到您在 OSCin 引脚上有一个100 Ω 的差分电阻器、但文本框中显示"input is single ended?(输入是单端的?)"  

    如果在单端运行-我不希望100个差分电阻器和未使用的输入应交流短接至 GND、即电容器、然后是串联50 Ω 电阻至 GND。  

    在默认模式下、MUXOUT_LD_SEL 设置为锁定检测而不回读。 加载默认配置以启用回读后、是否更改了该寄存器? 对于所有寄存器而言为"0"的情况、听起来像是在 MUXOUT_LD_SEL 设置为锁定检测而不回读时尝试了回读。  

    您能否提供包括编程在内的逐步启动序列?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、  
    我看到正在发送一个电子邮件线程、  
    NOEL 评论说输出不正确。  

    可以使用电阻上拉电阻实现良好的阻抗匹配、也可以使用电感上拉电阻实现更高的输出功率、但代价是要匹配。  

    我将截屏 Noel 的回复、其中展示了原理图中不应放置的电阻器和应将 R188换为0 Ω。  

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente

    我们根据注释修改了输出的电路。

    现在我们有一个正常输出。

    非常感谢。

    如果我有其他问题、我会通知您。

    此致

    Yehaehueng Yeom