工具与软件:
你好
OSCin=10.23, RFout=10.23*8.
这属于类别2。
对于这种情况、我是否必须使用 SYNC 引脚?
我是否需要遵循7.3.12.3使用 SYNC 的程序?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
OSCin=10.23, RFout=10.23*8.
这属于类别2。
对于这种情况、我是否必须使用 SYNC 引脚?
我是否需要遵循7.3.12.3使用 SYNC 的程序?

尊敬的 Jaehheung:
首先、我 考虑 不要使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)
[报价]好的、我明白您是在考虑不使用同步模式。
我想知道 即使对于 类别2也不能使用同步模式(VCO_PHASE_SYN=0)。
[报价]您不会被迫使用同步模式。 SYNC 模式仅用于相位同步目的。
同步类别基于您的频率计划。
即使您不想使用 SYNC、也可以使用该设备。
此致、
Vicente
你好
1)
我附加了 SPI 寄存器表文件、TICS Pro 加载文件和 PLLatinum SIM 加载文件。
您能检查这些文件吗?
您能否举个例子来获取输出频率?
2)
未优化的环路滤波器系数是否会导致输出静音?

3)
PLLatinum Sim 显示了环路滤波器的设计警告。
您能否建议环路滤波器的系数?

尊敬的 Jaehueng:
我打开您的.tcs 文件并获得以下信息: 
您的 PFD 频率在1MHz 附近非常低、并且 VCO_SEL 不正确。
这看起来与您的 PLLatinumSim 设置不匹配、因为在 TICS 中、您使用的是10.23MHz 输入、而在 PLLatinumSim 中、您有一个100MHz 输入时钟。
未优化的环路滤波器系数是否会导致输出静音?
[报价]未经优化的环路滤波器设计可能 会让您想到这一点 失锁。 静音输出与器件因不稳定失去锁定不同。 静音只是一项功能、每当发生校准时"关闭"射频输出。
您的参考时钟是多少、因此我可以提供优化的环路滤波器配置?
您的应用目标是什么? 您是否希望具有最宽的环路带宽以实现更快的锁定时间、或者是否希望进行优化以实现最佳抖动性能?
如果我想使用100MHz 参考时钟来优化抖动、则可以使用以下环路滤波器。 
您是否正在使用 LMX2615-SP EVM?
如果您使用的是 EVM -通过100MHz 输入加载 EVM 默认配置是否允许锁定器件?

此致、
Vicente
感谢您的答复。
1)我 发送了错误的文件。 因此我会重新发送加载文件。
基准输入频率:10.23MHz
RFout 频率:81.84MHz
VCO_SEL:VCO7
是否可以使用更正后的值再次查看?
2) 2)复位值
当参考频率进入设备时、 是否使用默认值生成 RFout?
3) FPD
您说 FPD 极低。 这个值是否会导致功能错误?


尊敬的 Jaehheung:
我已附加了修订后的配置。
请告诉我、这是否可行、以及您是否获得了锁定。
e2e.ti.com/.../8233.LMX2615.tcs
始终最好使用可能的最大 PFD 频率、这样实际上允许使用最低的 N 分频器值、以获得出色的相位噪声性能
如果 PFD 过低-这可能会导致锁定问题。
更改 VCO 频率后切换 FCAL_EN 以触发校准。
如果可能、您可以使用100MHz 基准时钟吗? 与10.23MHz 输入相比、您将实现好得多的性能。 

您是否正在评估 LMX2615-SP EVM?
此致、
Vicente
您好、Vicente
当我将0x201C 设置为寄存器 R0 (MUX OUT_LD_SEL=1)时、 我可以从引脚 MUXout 获得锁定状态"1"。
当我将0x2018设置为寄存器 R0 (多路复用器 OUT_LD_SEL=0)时、 我 可以 从寄存器 R110获取 rb_LD_VTUNE 0x2 (锁定)。
但是、 没有 RFout 或异常噪声输出。
因此、我无法找到 RFout 异常的任何线索。
您能否提供实现正常输出的方法?

您好、Vicente
引脚 MUXout 会具有未锁定状态。
我们从寄存器 R110 RB_LD_VTUNE 中有一个值为"11"未锁定(FVCO 高电平)。
但是、正如我提到过的、您的10.23MHz 参考时钟的加载文件已锁定。
无论锁定状态如何、输出都是相同的。
此外、即使设置复位、使所有寄存器值为"0"、也会输出相同的模式。
是否有任何方法可以创建正常 RFout?
这是否可以被视为已损坏的芯片组?
RFout A

RFout B

您好、Vicente
我已经 回答了 您的问题。
我们会通过引脚 MUXout 获得默认配置的解锁状态。
我们从寄存器 R110 RB_LD_VTUNE 中有一个值为"11"未锁定(FVCO 高电平)。
无论锁定状态如何、输出都是相同的。
此外、即使设置复位、也会输出相同的模式、从而使所有寄存器值为"0"。
我附加了电路设计。
我们现在采用了单端 OSCin。
我们已经确认基准时钟是正常的。
尊敬的 Jaehheung:
正如 Noel 提到的、我们不确定您是否收到了来自本地 FAE 的反馈。
在审阅原理图后、我想提出一些问题。
我看到您在 OSCin 引脚上有一个100 Ω 的差分电阻器、但文本框中显示"input is single ended?(输入是单端的?)"
如果在单端运行-我不希望100个差分电阻器和未使用的输入应交流短接至 GND、即电容器、然后是串联50 Ω 电阻至 GND。 
在默认模式下、MUXOUT_LD_SEL 设置为锁定检测而不回读。 加载默认配置以启用回读后、是否更改了该寄存器? 对于所有寄存器而言为"0"的情况、听起来像是在 MUXOUT_LD_SEL 设置为锁定检测而不回读时尝试了回读。
您能否提供包括编程在内的逐步启动序列?
此致、
Vicente