This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:时钟发生器设计验证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, CDCEL913, SN65DSI83, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381537/cdcel913-design-verification-of-clock-generator

器件型号:CDCEL913
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83-Q1SN65DSI83CDCE913

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在将 SN65DSI83-Q1用作我们的 LVDS 转换器。 不过、我们遇到了 SOM 生成的时钟信号中的噪声和抖动问题。 为了解决这一问题、我们决定将 CDCEL913时钟发生器用作外部参考时钟。 随附的是时钟发生器的方框图和原理图。

您能否告知 LVDS_REFCLK 是否需要上拉电阻器? 此外、我们的设计是否需要进行任何其他修改?

我们还会在 SN65DSI83中遇到 PLL 解锁消息、其导致输出关闭。

谢谢!
Adarsh Verma

  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    对于 CDCE913、我建议对 VDDOUT 使用单独的铁氧体磁珠、或者对所有 VDD 和 VDDOUT 使用相同的铁氧体磁珠、而不是使 VDDOUT 直接与电源相连。
    我已针对  SN65DSI83问题将其重新分配给相应的团队。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我尚未收到其他团队的任何回复。  

    此致、
    Adarsh Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    很抱歉答案中的延迟、在原始响应导致该线程在我们的雷达下飞行之后、组织上的变化导致该线程运行。 我已将您团队的一名成员分配到此主题、鉴于今天是美国假期、您应该在明天(7月5日)收到团队成员的回复。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aadarsh、

    我们的 DSI83 REFCLK 实现如下图所示。

    请查看 EVM 用户指南上的第8-11页、了解有关该设计的更多信息。

    EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sllu221/sllu221.pdf?ts EVM=1720199850362&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN65DSI83

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。 我们已经查看了提供的信息、但注意到有关 PLL 解锁的问题并未解决。 请就这一事项提供说明或补充详情?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Adarsh Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adarsh、

    有 PLL 解锁时、意味着内部 PLL 没有检测到参考时钟信号。

    您是否 ALE 要发送器件的寄存器配置? 这很可能是由 DSI83中的寄存器设置不正确导致的。 您是否还使用 DSI 调谐器工具来配置寄存器。  

    DSI 调谐器工具链接(需要运行 Java): https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382976/faq-sn65dsi8x-programming-tools?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi85#

    您需要确保输入和输出时序相同。 您能否 通过示波器捕获确认27MHz 处 REFCLK 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们尚未在我们的设计中实现参考时钟。 下面随附了当前寄存器配置文件、该文件使用来自模块上系统(SOM)的时钟。

    使用 DSI 调谐器后、我们发现三个值(0x2C、0x30、0x34)不正确。 更正这些值后、我们的编译开始失败。

    此致、
    Adarsh Verma


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adarsh、

    您使用的 DSI 数据速率/时钟速度是多少?

    您是否使用了正确的分频器值? 根据寄存器、您的 DSI 信号介于190和195MHz 之间、您可以进行2倍频。 这意味着您的 LVDS 源为95 - 97.5Mhz。 但是、您的 LVDS 时钟范围设置为62.5 - 87.5。

    似乎 PLL 也被禁用0x0D = 00。

    您是否能够使内部色条正常工作?

    您能否发送 LVDS 面板规格?

    显示不工作时错误寄存器0xE1的状态是什么。

    此处是一个常见问题解答、可指导您完成整个调试过程。  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi83#

    如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面随附了 LVDS 面板的规格。 LVDS 面板的时钟要求是62.58 MHz。 根据我们的计算、所需的最小 DSI 时钟频率为187.74 MHz。

    在初始化过程中、我们启用 PLL、内部色条开始工作。 但是、当寄存器0xE1的状态保持为00时、会标记寄存器0xE5 (请参阅下面的 I2C 转储)。




    (LVDS 规格表)


    (I2C 转储)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在初始化过程中、我们启用了 PLL、内部色条可以正常使用。

    使用内部色条时、时钟源是什么?  

    如果您希望使用 REF CLK 作为数据、则寄存器设置应基于以下计算结果

    调谐器中的假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    当我们使用内部色条时、我们的时钟源源自 SOM。

    此致  

    Adarsh Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在调谐器中的假设是否正确?

    脚本中的计时是否正确?

    [报价 userid="611024" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1381537/cdcel913-design-verification-of-clock-generator/5315937 #5315937"]在使用内部色条时、我们的时钟源源自 SOM。[/QUOT]

    请尝试使用参考时钟作为 DSI 时钟的源。 此外、似乎您正在使用的面板具有62.58MHz 的 LVDS 时钟频率。 尝试使用频率兼容的振荡器。 使用20MHz 晶体最多时、仍然会有一个2MHz delta。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够使用 DSI83Q1-EVM 来验证问题是否与时钟抖动有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续、关闭该主题、无需任何活动、您可以响应该主题以重新打开它。

    谢谢

    David