Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318BEVM
工具与软件:
尊敬的 TI:
我目前在我们的应用设计中使用 LMK05318B、其中具有
- 具有40MHz 的外部 TCXO
- 外部 PRIREF 25MHz
在 principial 这是工作正常,我得到了一个合适的锁。
读取状态寄存器时、 一切也都被锁定。
读取中断寄存器时、
- R19位0 (LOS_XO_INTR)被置位、即使在清除它之后也是如此
- 设置 R20位3 (REFSWITCH_INTR)、即使在清除它之后也是如此
我想有一个提交和短期问题发生,这在状态位上不可见,但在中断位上可见。
看起来 XO 输入和 PRIREF 输入在短时间内未被限定为有效。
客户希望确认错误可能导致此问题的原因是什么? 您能帮助检查吗?
请参阅随附的 TCS 文件。
第页 S:在 EVM 板上运行相同的设置不会导致此错误、一切都按预期运行。
谢谢、此致
PF