This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:LMX1204输出 LOGICLKOUT (逻辑时钟)故障问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398549/lmx1204-lmx1204-output-logiclkout-logic-clock-failure-issue

器件型号:LMX1204

工具与软件:

LMX1204输出 LOGICLKOUT (逻辑时钟)故障问题。

以下是我的设计。 引脚2/3悬空。 我要 在引脚27/28上输出 LOGICLKOUT。 在我配置 LOGIC_EN (R8寄存器)和 LOGICLKOUT_EN (R8寄存器) 并使用分频器(R9寄存器))之后。 预 DIV 和分频器全部设置为4-4。 时钟输入为1GHz、但 引脚27/28上没有来自 LOGICLKOUT 的输出信号。

问题是什么? 请帮帮我。

此外、我还使用 LMX1204-EVM 板配置 LOGICLKOUT 时钟、 与 我的设计相同、同样无 SIGNA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton:

    您能否附加您的配置(.tcs)文件以便我们进行查看?

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5GHZ-input_2C00_-buffer-out.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、Pcs 看到了附加的文件、在文件中、输入时钟为5GHz、逻辑时钟输出为312.5MHz、用于项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、寄存器配置与从 TICS Pro 导出的 Hex 文件完全相同、寄存器按降序配置(从大到小地址)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton:  
    我很快就会检查这一点。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton:  
    我因奇数原因无法在 LOGICLK 上实现312.5MHz 输出。  
    我继续操作、重新执行配置、并锁定了频谱分析仪。  

    请尝试此配置。

     e2e.ti.com/.../2526.5GHZ-input_2C00_-buffer-out.tcs

    此致、  

    Vicente