This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:初始化 GUI ConfigFileParser 时出错:第一行不是有效的段。 文件读取的编码格式为 System.text.UTF8Encoding

Guru**** 2585205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1398807/ticspro-sw-error-in-initializing-gui-configfileparser-the-first-line-is-not-a-valid-section-the-encoding-format-of-file-reading-is-system-text-utf8encoding

器件型号:TICSPRO-SW
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

工具与软件:

您好!

我在 Windows 11 Enterprise 10.0.22631操作系统上使用 TICSPro_1.7.7.5_23-Jul-2024.exe 版本的 TICS Pro。 我在三天前就可以使用该软件、直到今天、我遇到了这个问题:

重新安装 TICS Pro 会出现相同问题。 我将其用于 LMX2492。

此致!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICS Pro 中的一个 INI 文件不是 UTF-8编码、我不知道为什么。 请在记事本中检查以下文件以确定编码(应显示在右下角)报告哪些文件不是 UTF-8 (UTF-8 BOM 不是 UTF-8)。 任何非 UTF-8的文件都应保存为编码= UTF8、这可以从记事本完成。

    要检查的文件:

    • C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\settings.ini
    • C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\TICS Pro.ini
    • C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL\LMX2492\*。ini (所有 INI 文件)
    • C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL\LMX2492\LMX2492.tcb (如果存在-如果不存在、则没关系)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您提供的信息。  似乎是 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\TICS Pro.ini 采用 ANSI 编码、而不是 UTF-8编码。 我使用 Notepad++将文件转换为 UTF-8、它变成了空白。 现在、TICS 在不显示附加信息的情况下会抛出错误"Error initializing GUI"。

    之后、我卸载了 TICS Pro 和  删除了 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro 目录。 重新安装 TICS Pro 工作正常。 谢谢!

    此致!

    Daniel