Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492
工具与软件:
您好!
我在 Windows 11 Enterprise 10.0.22631操作系统上使用 TICSPro_1.7.7.5_23-Jul-2024.exe 版本的 TICS Pro。 我在三天前就可以使用该软件、直到今天、我遇到了这个问题:

重新安装 TICS Pro 会出现相同问题。 我将其用于 LMX2492。
此致!
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
工具与软件:
您好!
我在 Windows 11 Enterprise 10.0.22631操作系统上使用 TICSPro_1.7.7.5_23-Jul-2024.exe 版本的 TICS Pro。 我在三天前就可以使用该软件、直到今天、我遇到了这个问题:

重新安装 TICS Pro 会出现相同问题。 我将其用于 LMX2492。
此致!
Daniel
TICS Pro 中的一个 INI 文件不是 UTF-8编码、我不知道为什么。 请在记事本中检查以下文件以确定编码(应显示在右下角)报告哪些文件不是 UTF-8 (UTF-8 BOM 不是 UTF-8)。 任何非 UTF-8的文件都应保存为编码= UTF8、这可以从记事本完成。
要检查的文件:
尊敬的 Derek:
感谢您提供的信息。 似乎是 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\TICS Pro.ini 采用 ANSI 编码、而不是 UTF-8编码。 我使用 Notepad++将文件转换为 UTF-8、它变成了空白。 现在、TICS 在不显示附加信息的情况下会抛出错误"Error initializing GUI"。
之后、我卸载了 TICS Pro 和 删除了 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro 目录。 重新安装 TICS Pro 工作正常。 谢谢!
此致!
Daniel