This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 PLL4、48MHz

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401080/lmh1983-lmh1983-pll4-at-48mhz

器件型号:LMH1983

工具与软件:

我想使用来自 PLL1的27MHz 输入在 PLL4上生成48MHz 时钟。  PLL4是否能够设置为在48MHz 下运行?

我已经审阅了 AN2108示例来生成44.1kHz、但是在论文中计算和提供的值实际上并不会生成44.1kHz。 在那张纸上有错误吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我们可以设置 PLL4_DIV 来获得48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我制作了一个拼写错误。 我尝试生成48MHz。 我曾尝试将 PLL4_DIV 更改为1、因此输出为98.304MHz /2 = 49.152MHz (通过测量验证)。 然后、我尝试调整 VCO 范围以实现48MHz、但分辨率过于粗略、而且在看起来接近48MHz 的设置下、PLL4锁定不稳定、表示可能不稳定。

    VCO RNG = 0x1E、PLL4_OUT = 48.304MHz

    VCO RNG = 0x1F、PLL4_OUT = 47.87MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    从 PLL4方框图中、我们可以推导出两个方程。

    27MHz / R = VCO / N / 8 - eq#1

    VCO / 3 / IS125M / 2^PLL4_DIV = fout - eq#2

    假设 fout = 48MHz、VCO = 1.3GHz 至1.69GHz
    重新排列 eq#2
    VCO =输出 x 3 x IS125M * 2^PLL4_DIV
    尝试 IS125M = 4
    VCO = 48M x 3 x 4 x 2^PLL4_DIV
    = 576M x 2^PLL4_DIV
    =无解决方案
    尝试 IS125M = 5
    VCO = 48M x 3 x 5 x 2^PLL4_DIV
    = 720M x 2^PLL4_DIV
    如果 PLL4_DIV = 1
    VCO = 720M x 2.
    = 1440MHz

    由于芯片设计为默认27M/75 = 360kHz、
    尝试 R = 75
    使用 eq#1找出 N
    360k = 1440M/N/8
    N = 500