Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2594EVM, LMX2594, PLLATINUMSIM-SW, LMX2492
主题中讨论的其他器件:LMX2492EVM、 LMX2594、 PLLATINUMSIM-SW、 LMX2492
工具与软件:
尊敬的德克萨斯团队:
我正在将 LMX2492EVM 和 LMX2594EVM 板用于我们的应用、其中我们需要斜坡信号、该信号的带宽将是1.5GHz BW。 我们希望探索大型 BW 选项。 对于下面提到的两个电路板、我有一些问题。 如果我这边缺少任何信息、请告诉我。
1. LMX2492EVM: 通过对电路板进行一些修改、该电路板能否生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号?
2. LMX2594EVM:
a: 我们必须在 TICS Pro 上进行一些配置、该电路板能否在 X 带中生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号(斜坡)。
b. 该电路板可以通过对其进行一些修改来在 X 带生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号吗?
C. EVM 板中存在内部晶体振荡器封装、我们可以使用吗 LMX2492EVM 是什么?
谢谢你