This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2492EVM 和放大器;LMX2594EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2594EVM, LMX2594, PLLATINUMSIM-SW, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1401856/lmx2594evm-lmx2492evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2492EVM、 LMX2594、 PLLATINUMSIM-SW、 LMX2492

工具与软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我正在将 LMX2492EVM 和 LMX2594EVM 板用于我们的应用、其中我们需要斜坡信号、该信号的带宽将是1.5GHz BW。 我们希望探索大型 BW 选项。 对于下面提到的两个电路板、我有一些问题。 如果我这边缺少任何信息、请告诉我。

1. LMX2492EVM: 通过对电路板进行一些修改、该电路板能否生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号?  

2. LMX2594EVM:  

a: 我们必须在 TICS Pro 上进行一些配置、该电路板能否在 X 带中生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号(斜坡)。

b. 该电路板可以通过对其进行一些修改来在 X 带生成1.5GHz BW 线性调频脉冲信号吗?  

C. EVM 板中存在内部晶体振荡器封装、我们可以使用吗 LMX2492EVM 是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    1.板载 VCO 可支持1.5GHz 调谐范围,电荷泵电源电压>5V。 您可以修改 EVM 以接受更高的 CP 电压。

    2.使用 LMX2594可以实现8G 至12GHz 之间的1.5GHz 调谐范围。 但是、它不是线性频率斜升、因为在斜升期间必须对 VCO 进行几次校准。 无需修改 EVM。 LMX2492EVM 中的板载 XO 符合 LMX2594中的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    有两个问题与上述答复有关

    1.您的陈述1对两块电路板(LMX2492EVM 和 LMX2594EVM)均有效?  

    2.在声明1中、意味着环路滤波器设计后会流经更高的电荷泵电压。 对于设计、可以在 PLLATINUMSIM-SW 上完成仿真。

    如果理解有误、请改正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    1.指 Q1。

    2.指 Q2。  

    LMX2492EVM 板载 VCO 需要12V 控制电压才能在更高的输出频率下运行。 LMX2492无法输出12V 调谐电压、我们需要使用有源环路滤波器。

    EVM 支持有源环路滤波器。