This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 LMK04832的 CMOS 输出

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1392455/lmk04832-about-cmos-output-from-lmk04832

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04208

工具与软件:

您好!

我只想如下图所示将 CLKoutY LMK04832配置为 CMOS 格式、并且有两个相关问题:

 ?(NORM/NORM)意味着 CLKoutY_P 是正常的3.3V LVCOMS 时钟输出、CLKoutY_N 是正常的3.3V LVCOMS 时钟输出、太右、μ s

2.当 CLKoutY 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时、 CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 之间的偏斜或延迟如何 ?  

提前感谢!

此致!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    Unknown 说:
    1. CMOS (正常/正常)意味着  CLKoutY_P 是正常的3.3V LVCOMS 时钟输出、CLKoutY_N 是正常的3.3V LVCOMS 时钟输出太、右?

    正确、正常、意味着它与"正常"信号没有180度的相位差。

    Unknown 说:
    2. 当 CLKoutY 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时、 CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 之间的偏斜或延迟如何 ?[/QUOT]

    我们没有此的验证数据、但我假设它小于35ps (或小于同一 CLKout 对中2个输出的偏斜)。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Andrea:

    非常感谢!

    对于问题2、如果 方便、您可以进行测量还是您有时间进行测量? 我将 非常感激。

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我明天就要去了,不会再回来了,直到星期一。 我可能会在下周同一时间再见到您此次测量。 请注意、我提供的值不会涉及温度、器件、工艺变化等、而是在实验室中进行单点检查。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Andrea:

    该测量结果如何? 我希望您可以 进行两次测量:

     当 CLKoutY 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 之间的偏移

    2. 当 CLKoutY1和 CLKoutY2   也配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY1_P 和 CLKoutY2_P 之间的偏差

    我拥有这样的应用、让一个 LMK04832 通过将总共7个  CLKoutY 配置为 CMOS (正常/正常)格式来提供14个边沿对齐和 LVCMOS 脉冲信号。

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我对 要求的点进行了测量。  请参阅以下内容:

    1-    CLKoutY 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 之间的偏差

    延迟>35ps 的原因是此配置用于 LVCMOS 输出、而数据表中的规格 Andrea 提到了差分输出的参考值(请参阅 数据表第12页的注释15)  

    2-    当 CLKoutY1和 CLKoutY2 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY1_P 和 CLKoutY2_P 之间的偏斜  

     

    将 Y1和 Y2配置为 LVPECL 格式时 CLKoutY1_P 和 CLKoutY2_P 的偏斜  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Andrea:

    得到它,非常感谢!

    是的、您是对的、规格中的35ps 只是针对差分格式。

      CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 或 CLKoutY1_P  和 CLKoutY2_P 之间的偏斜似乎 可以控制为低于100ps?

    我还看到受测频率为210MHz。 如果将频率更改为10MHz、是否偏斜更小?

    非常感谢

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、我看到垂直刻度为200mV。  网格计数为八、这意味着当 LVCMOS 输出210MHz 频率为时、振幅小于1.6V。 但是、根据规范要求、当 fCLKout <=250MHz 时、基于 VCC = 3.3V、VOH 可以达到3.2V。   当频率增加时、LVCMOS 格式的振幅会明显降低、如下图所示。 当频率 下降时、信号的边沿会更陡峭。  所以、我恳请您测试10MHz、看看它是否会减少偏差。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1226302/lmk04832-cmos-output-amplitude-attenuation

     

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    下周我会给您讲一讲10MHz 的测量结果  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra G ü:

    如何 测量10MHz?  

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    Sandra 计划在明天前往实验室为您完成这一测量结果。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andrea:

    很高兴看到你的背! 我将等待测量表 Sandra:)

    我查看 LMK04208的数据表、发现任意两个 LVCMOS 输出、相同 CLKout 或不同 CLKout 之间的最大偏斜为100ps、如下图所示。1 与您的 LMK04232测量结果保持一致、如下图2所示。

    LMK04232是否可以参考 LMK04208的此规格?  LMK04232和  LMK04208似乎属于同一双 PLL 系列

    非常感谢!

    图1.

    图2.

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅在10MHz 进行的以下测量。

    1-    CLKoutY 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY_P 和 CLKoutY_N 之间的偏差

    2-   当 CLKoutY1和 CLKoutY2 配置为 CMOS (NORM/NORM)格式时 CLKoutY1_P 和 CLKoutY2_P 之间的偏斜  

    3-将 Y1和 Y2配置为 LVPECL 格式时 CLKoutY1_P 和 CLKoutY2_P 的偏斜  

     

    此致、

    Sandra Saba  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    非常感谢。

    但是、该振幅为什么约为1.6V 基于500mV 垂直刻度? 规格给出的 VOH 为 Vcc-0.1 (大约3.2V)

    是否使用50 Ω 负载在板上加载 SMA、然后使用探头以 LVCMOS 格式访问时钟? 或者、使用电缆将 电路板上的 SMA 直接连接到示波器?

    提前感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    我查看 LMK0482832 EVM 的用户指南、认为您 应该使用 具有50欧姆输入的示波器(非 阻抗为1M Ω 的无源探头)。 因此、LVCMOS 信号的3.3V 振幅是一半的电压、因为负载为50欧姆。  

    非常感谢!

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    Sandra 很棒、下周会回来。 无论如何、她现在发送的波形有一半的摆幅、或者她之前在较高频率下发送的波形应该会导致非常相似的延迟。 希望这能解答您的问题!

    此致!

    Andrea