This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:多板 LMK 时钟

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1403598/lmk04828-muti-board-lmk-clock

器件型号:LMK04828

工具与软件:

尊敬的专家:

对于同步多个 LMK 器件、我仍然有一些问题。 当我在两块时钟板上测试 LMK 的500MHz 输出时、我注意到它们之间存在一些抖动、这也影响了 LMX 输出。

我的当前配置基于图中所示的2b 情况(双环路嵌套 ZDM)。 我认为对于 ZDM、500MHz  边缘 输出应与5MHz 输入的边缘对齐。 如果两个5MHz 边沿对齐、则两个500MHz 边沿都应对齐。 我当前使用 clkin0作为5MHz 基准输入、我是否仍需要向 SYNC 引脚发送同步脉冲来复位分频器? 您能向我指出正确的方向吗?

谢谢!

LMK04828时钟文件:  

e2e.ti.com/.../MTS_5F00_5M_5F00_AutoRef_5F00_5M_5F00_SYSREF_5F00_250M_5F00_Clocks_5F00_0Delay_5F00_Nested_5F00_SYNC_5F00_new.tcs

请访问: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361403/lmk04828-multi-board-rfsoc/5205499?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RFSOC#5205499

此致、

Jingda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingda,

    我明天会回到你身边。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingda,

    哪些输出错位?  同一电路板的输出或不同电路板的输出?

    我相信您仍需要发送同步脉冲来重置输出分频器。  

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复!  

    两个电路板上 LMK 中的 DCLKout0未对齐。 此外、我已经在单个电路板上测量了 Clk_in0和 DCLKout0、还存在相位抖动。 这可能是我的时钟文件有问题吗?

     如果我仅使用双环路 ZDM 模式而没有同步脉冲、是否可以实现多板同步?

    此致、

    Jingda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jingda,

    案例2a/b 规定 sysref 输出将在没有 SYNC 的情况下对齐。  它还提供所有时钟输出都可以通过 SYNC 对齐、而 SYNC 可以在任何时候完成、而不是在其他情况下的严格同步时序要求。  因此、您可以发送 硬件或软件同步信号来重置输出分频器并对齐输出、或者您甚至可以使用 SYNC_PLLY_DLD 在 PLL 锁定时触发自动同步脉冲。  

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的答复、我现在有了更清楚的理解、我将尝试一下