This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:输出阻抗和传输线路匹配

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1103, LMK1C1104, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1409023/lmk1c1103-output-impedance-and-transmission-line-matching

器件型号:LMK1C1103
主题中讨论的其他器件:LMK1C1102LMK1C1104

工具与软件:

LMK1C1102/LMK1C1103/LMK1C1104的输出阻抗  如 第7.5节所示。  这会随电压的变化而变化(Ro = 50Ω@ 3.3V、Ro = 52.5Ω@ 2.5V、Ro = 60 @ 1.8V)、但稍后在数据表的10.2节"典型应用"中显示了通过串联端接与50Ω 传输线的匹配、并表示"一个串联电阻放置在 IC 附近、以与布线的特性阻抗密切匹配、从而最大限度地减少反射"。 如果缓冲器的输出阻抗已经是50Ω、则匹配50Ω 传输线肯定不需要额外的显式串联电阻器。 该典型应用是否错误?如果是、那么缓冲器的实际输出源阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:  

    LVCMOS 驱动器的输出阻抗约为50欧姆。 因此、您无需使用外部 Rs 来匹配布线阻抗。 但是、如果接收器对其敏感、有时您可以使用 Rs 来消除任何过冲问题。

    此致、  
    Vicente