This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102是否会输出3V3、如果不是、我可以使用哪个 TI 器件来缓冲32kHz 时钟

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1410379/lmk1c1102-will-lmk1c1102-output-3v3-and-if-not-which-ti-part-can-i-use-to-buffer-32khz-clock

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

工具与软件:

您好!

我想从32kHz 振荡器 ATXK-H14生成两个时钟(https://abracon.com/datasheets/ATXK-H14.pdf)

这是一个 CMOS 输出振荡器。

我想使用 LMK1C1102来缓冲并生成另一个时钟。 此器件能否输出3V3? 数据表消歧。

如果没有、我可以使用哪一个 TI 器件来实现相同的目标。 CMOS 3V3输入、CMOS 3V3输出、时钟缓冲器。

此致、

CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要为 VDD 引脚提供3.3V 电压、LMK1C1102就可以接受3.3V 输入并产生3.3V 输出。

    不过、LMK1C1102是一款高性能时钟缓冲器、适用于需要50Ω 输入阻抗(通常为10s 或100s MHz)的器件和系统、且成本足以反映此用例(批量为0.42美元)。 我不确定您为什么要使用这款器件、而不是像 SN74LVC2G17这样的低功耗同相 CMOS 缓冲器、后者将同样缓冲32kHz 并将批量成本降至0.04美元以下。 除非您需要50Ω 输出或同步使能功能(并且由于面积或成本原因、无法在0.1美元的逻辑器件中重现它)、否则简单的 CMOS 缓冲器应该是32kHz 时钟的充分替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek

    我想将振荡器生成的相同32kHz 时钟信号馈送到传感器阵列和微控制器单元。

    微控制器单元位于另一个板上、即 TM4C1294、它仅用于激励 RTC 时钟、而不是主时钟。

    我担心信号会出现抖动。 也许可以使用单个缓冲器来驱动 MCU 和传感器?

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型 CMOS 缓冲器的抖动幅度大约为数十 ps。 我觉得您无需担心来自32kHz CMOS 逻辑缓冲器的抖动。 您的32kHz 振荡器甚至无法指定抖动。

    如果您的应用对数十 ps 的抖动敏感、则可能需要重新考虑您的时钟树、以便从具有表征抖动特性的高频振荡器、然后是一个合适的时钟分频器开始。

    除非严重担心延迟匹配、否则您可能会使用单个 CMOS 缓冲器以32kHz 的频率驱动时钟目标。  也就是说、单个缓冲区必须分支到某个位置才能到达多个目标、并且分支路径在较远距离产生的振铃可能会导致单调性问题。 在任何情况下,双联结缓冲区可能会更贵几分或两分,并且不会有潜在的分离路径单调边缘问题。