工具与软件:
您好!
您能否检查附加的 TCS 文件?
在此 TCS 中、Clock_out0、2正常、但 Clock_OUT1上没有输出。
请检查必须修改的参数。
e2e.ti.com/.../Fist_5F00_LMK04832_5F00_config_5F00_240905.tcs
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否检查附加的 TCS 文件?
在此 TCS 中、Clock_out0、2正常、但 Clock_OUT1上没有输出。
请检查必须修改的参数。
e2e.ti.com/.../Fist_5F00_LMK04832_5F00_config_5F00_240905.tcs
谢谢。
您好、Vicente:
感谢您的支持。
次级 PLL 设置异常。
您能否检查 TCS 文件?
e2e.ti.com/.../Second_5F00_LMK04832_5F00_config_5F00_240909.tcs
下图是原理图。

谢谢。
你好。
我叫 Kyubok、Lee、我在 SolidWintech 工作。
我想询问 PLL (LMK04832)设置。
使用 TICS-PRO 程序设置 PLL2块。
我将 Raw Registers 作为附件写入、但仍未锁定。 当然、TICs-Program 显示 PLL-1和 PLL-2处于锁定状态。
是否可以检查附加的文件是否正常?
谢谢。
e2e.ti.com/.../Second_5F00_LMK04832_5F00_config_5F00_240910_2D00_t.tcs
大家好!
我已经创建了一个新的配置文件、这个文件应该能够使两个 PLL 正常运行(这是一个双环路配置、如果您不希望这样做的话、请告诉我)。 它基于原理图、但我确实有一些问题需要解决。
我不确定您在使用 SYNC 和 RESET 引脚做什么。 之前的配置禁用了 SYNC 引脚、但原理图将其连接到了输入。 原理图中有一个 SYSREF 输出、这需要启用 SYNC 引脚才能驱动(在我的配置文件中、我将 SYNC 模式设置为连续模式、这意味着您将在 CLK_OUT1上看到*一些*输出、并根据您的需要进行更改)。 RESET 引脚通过低电阻值拉高、这会导致整个操作过程中复位处于高电平、因而使得整个缓冲区无用。 请参阅数据表、特别是 8.6.2.5 RESET_MUX、RESET_TYPE、了解详情。
最后、原理图上的所有输出都设置为 LVPECL 输出模式、但您的配置文件将所有输出设置为 LVDS。 应纠正这一差异。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢!
Michael