请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM 工具与软件:
尊敬的 TI 工程师
我们使用 LMX2595EVM 生成中心频率为13GHz、通过评估板的自动模式获取扫描带宽为500MHz 的线性调频脉冲信号。 但我不知道为什么12.87GHz 处始终有一个点频信号。 将中心频率改为14GHz 时、点频信号仍然存在、位置约在13.87GHz。 您对这个问题有什么看法吗? 非常感谢。
此致、
Jieru