This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595's 输出频率的问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413572/lmx2595evm-the-problem-of-lmx2595-s-output-frequency

器件型号:LMX2595EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师


 我们使用 LMX2595EVM 生成中心频率为13GHz、通过评估板的自动模式获取扫描带宽为500MHz 的线性调频脉冲信号。  但我不知道为什么12.87GHz 处始终有一个点频信号。 将中心频率改为14GHz 时、点频信号仍然存在、位置约在13.87GHz。 您对这个问题有什么看法吗? 非常感谢。  

此致、
Jieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    您能否分享您的 TICS Pro 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel  

    下面提供了 TICS Pro 配置的屏幕截图。  

    此致

    Jieru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru:

    我还需要斜坡配置。  

    请注意、在斜坡模式下、FPD 应小于125MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    附加的是斜坡配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieru: