请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 工具与软件:

我将使用来自 lmk04828的两个时钟输入。
1.引脚34/35处来自外部平衡-非平衡变压器的10MHz 输入
2. VTCXO 10MHz
(OSCIN)
向 CLKin1输入的信号可用作同步信号标准。
当没有来自 CLKin1的输入/来自 CLKin1的输入进入并用作同步信号时是否有可读回的寄存器或方法?
我们不需要进行测量、而是需要一种方法来指示同步是通过寄存器输入 CLKin1来设置的。