This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 CLKIN1 DECTECT 寄存器值

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417067/lmk04828-lmk04828-clkin1-dectect-register-value

器件型号:LMK04828

工具与软件:

我将使用来自 lmk04828的两个时钟输入。

1.引脚34/35处来自外部平衡-非平衡变压器的10MHz 输入

2. VTCXO 10MHz
(OSCIN)

向 CLKin1输入的信号可用作同步信号标准。

当没有来自 CLKin1的输入/来自 CLKin1的输入进入并用作同步信号时是否有可读回的寄存器或方法?

我们不需要进行测量、而是需要一种方法来指示同步是通过寄存器输入 CLKin1来设置的。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinsu:  
    在用户控件柔性页面中、可以在回读部分找到状态回读寄存器。  

    此致、  

    Vicente