This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:杂散

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417308/lmx2594evm-spurious

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572LMX2582

工具与软件:

您能给我一些附件吗?
我已在图1 (图2)中检查了 LMX2594的 FPD 和 Fout。
因此、我们在图3 (黄色)中确认了波形。
您能猜出 Δ109kHz 杂散是由什么产生的吗?

此致、
横内昭彦

 图1.

 图2.

 图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-san:

    根据您的配置、应该会在500kHz 和41.6667kHz 的倍数处存在杂散。 合成器不应生成109kHz 杂散。 此杂散可能来自电源或基准时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    感谢您的建议。

    杂散 Δ Q 由 Fosc (Δ109kHz)引起。
    目前、我们正在考虑在5.6G 频带内锁定250 kHz 阶跃或500 kHz 阶跃的 PLL。
    除了 LMX2594之外、是否还有其他合适的器件?
    或者、如果我们使用 LMX2594、我们是否有任何可以通过设置 Fosc 和 FPD 来抑制杂散的频率?
    顺便说一下、我们考虑环路带宽约为100kHz、相位噪声积分值为-40dBc/Hz (100Hz 至200kHz)。

    此致、
    横内昭彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-san:

    我们有 LMX2572、它可支持高达6.4GHz 的频率、是一个低功耗合成器、但相位噪声不如 LMX2594。  

    无论它是小数通道、都有可能出现小数杂散。  使用我们的仿真工具 PLL Sim (https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)可预测杂散频率

    如果我们使用窄环路带宽、则可以降低分数杂散。 不过、设计目标是最佳抖动、因此必须使用宽环路带宽。  

    小电荷泵电流可以减少杂散、但同样、较小的电荷泵电流将限制可能的最大环路带宽。  

    我们可以尝试的另一个窍门是对 PLL_DEN 使用非理性的数字。 例如、我们可以尝试2400001、而不是使用240。 杂散应更低、但相位噪声可能会增加。  

    您可以查看 LMX2582数据表第8.1.1节。 简化规则。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好

    感谢您的建议。