This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:AUXCLKOUT_P 和 AUXCLKOUT_N 的差分电压范围

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418440/lmx1214-differential-voltage-range-for-auxclkout_p-and-auxclkout_n

器件型号:LMX1214

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.我们计划将  LMX1214的 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚与 FPGA 相连、无法通过数据表确定 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚的差分电压范围。  

我们的 FPGA 电压电平如下所示、您能否确认 AUXCLKOUT_P 和 AUXCLKOUT_N 引脚的差分电压范围是否满足 FPGA 要求?

2.  在 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚处串联 FPGA 和 LMX1214是否必须连接100nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson:

    输出格式可在 LVDS 和 CML 之间配置、应将其配置为 LVDS 输出并将 Vcm 设置为1.2V、然后将直流耦合连接到 FPGA。