请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX1214 工具与软件:
大家好、团队成员:
1.我们计划将 LMX1214的 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚与 FPGA 相连、无法通过数据表确定 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚的差分电压范围。
我们的 FPGA 电压电平如下所示、您能否确认 AUXCLKOUT_P 和 AUXCLKOUT_N 引脚的差分电压范围是否满足 FPGA 要求?

2. 在 AUXCLKOUT_P、AUXCLKOUT_N 引脚处串联 FPGA 和 LMX1214是否必须连接100nF?