This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485:超过 OSC2X 最大频率的缺点

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1413642/lmx2485-drawbacks-of-exceeding-osc2x-maximum-frequency

器件型号:LMX2485

工具与软件:

您好!

在使用 LMX2485设置来改善相位噪声实验时、我发现启用 OSC2X 可以显著改善相同的 F_PD。 唯一的问题是我们的输入频率是40 MHz、数据表为 OSC2X = 1指定了5 - 20 MHz。 超出此范围的预期不利因素/风险是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    这种风险在于、您可能无法在40MHz 上获得每个器件的 OSC2x 功能、或者在不同的温度下出现问题。  

    您曾说启用 OSC2x、但随后设置 R=2以获得相同的 FPD 并改善相位噪声。 在我看来、这可能是转换速率问题。 您是否使用了正弦波或削波正弦波基准时钟? 您可以尝试使用方波时钟吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。 OSCin 引脚的输入是正弦波。 尝试使用40 MHz 方波不会改善相位噪声(尽管更确切地说、我将测量 RMS 相位误差、而不是直接测量相位噪声)、如果设置 OSC2X = 1、则将 R 加倍(从10变为20)仍然可以得到改善!

    这是40MHz 方波的捕获。 占空比不是50/50、我认为在使用 OSC2X 时会导致问题、但它显然表现更好?

    这种压摆率是否足够? 您对此行为还有其他想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您可以获取相位噪声图吗? 这将有助于确定抖动增加是由带内噪声还是远端噪声造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我在设备方面存在一些限制、因此希望这已经足够好了。 进一步查看我的设备上不同案例之间的相同情况。 奇怪的是、当使用方波时、VCO 输出的功率会增加、但我不会认为更改 OSCin 波形会影响输出功率?

    正弦波、OSC2X = 0:

    正弦波、OSC2X = 1:

    方波、OSC2X = 0:

    方波、OSC2X = 1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    环路带宽约为1kHz、因此远端相位噪声主要由 VCO 决定。

    参考时钟的质量(相位噪声、压摆率)将影响带内相位噪声。  将频谱分析仪范围设置得更小以便放大以查看带内详细信息。  

    40MHz 的占空比太差、我们不应该使用 OSC2x。 相位噪声的改善可能源于启用 OSC2x 时 N 分频器较小。 N 分频器会产生带内噪声、而 N 越小、返回的噪声就越少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    事实上、虽然 LMX2485的40 MHz 输入现在具有相当高的压摆率、但驱动该基准的缓冲器输入具有较低的压摆率。 增大该缓冲器的压摆率可以极大地改善相位噪声。

    感谢您的帮助。