Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, LMX2582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX1214 主题中讨论的其他器件: LMX2582
工具与软件:
您好!
我已将 LMX1214的 CLKIN_P/N 引脚连接到 LMX2582的 RFOUT。
1.在这种情况下,您能分享一下如何确保两者之间的电压兼容性吗?
2. LMX2582射频时钟终端(根据产品说明书进行后面跟踪)和时钟缓冲器侧的 CLKINP/N 如下图所示。
您能否查看并确认需要如何修改此终端?


谢谢