This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:与 LMX2582连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1419061/lmx1214-interfacing-with-lmx2582

器件型号:LMX1214
主题中讨论的其他器件: LMX2582

工具与软件:

您好!

我已将 LMX1214的 CLKIN_P/N 引脚连接到 LMX2582的 RFOUT。

1.在这种情况下,您能分享一下如何确保两者之间的电压兼容性吗?

2. LMX2582射频时钟终端(根据产品说明书进行后面跟踪)和时钟缓冲器侧的 CLKINP/N 如下图所示。

您能否查看并确认需要如何修改此终端?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    LMX2582输出功率可配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我知道 PLL 输出功率可以在 TICS GUI 中配置。  

    PLL 输出的什么功率设置可以满足 Clk 缓冲器的时钟输入要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    我们可以将功率代码设置在10到31之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我还有一些关于这方面的问题。 但让我在 PLL 论坛中发帖