Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLC3555-Q1, TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555、 TLC3555-Q1、
工具与软件:
专家、您好!
我将使用 TLC555创建一个延迟约为510ms 的单稳触发电路:INPUT1是输入电压、其值为12V;INPUT2是触发信号;
每次为电路上电时、OUT 引脚始终输出低电平、这正是我想要的。
当我不为 INPUT2供电、反复为 INPUT1上电和断电时、OUT 引脚显示高电平、经过一段延迟时间后、回到低电平、这是我不希望的。
我曾尝试使用仿真工具来解决这个问题、但无法重现
请帮助我看一看我的电路。 为什么会发生这种情况? 我不希望 OUT 引脚在通电后的一段时间内输出高电平、如何对其进行改进? 谢谢你