This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:由 TLC555组成的单稳触发电路在上电后输出 OUT 引脚

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLC3555-Q1, TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1417211/tlc555-q1-the-monostable-trigger-circuit-composed-of-tlc555-outputs-the-out-pin-after-power-on

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555TLC3555-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我将使用 TLC555创建一个延迟约为510ms 的单稳触发电路:INPUT1是输入电压、其值为12V;INPUT2是触发信号;

每次为电路上电时、OUT 引脚始终输出低电平、这正是我想要的。

当我不为 INPUT2供电、反复为 INPUT1上电和断电时、OUT 引脚显示高电平、经过一段延迟时间后、回到低电平、这是我不希望的。

我曾尝试使用仿真工具来解决这个问题、但无法重现
请帮助我看一看我的电路。 为什么会发生这种情况? 我不希望 OUT 引脚在通电后的一段时间内输出高电平、如何对其进行改进? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    大多数555计时器(包括 TLC555)在启动过程中的行为是不可预测的、因为它们没有 上电复位电路。 在上电期间、 计时器中的内部比较器和触发器可能会产生无效的输出、从而导致输出意外触发。  

     在启动期间防止输出的一种策略是在器件的输出端使用 P 型 JFET、如 "优化电压监控器的提示和技巧"的图4所示。

    根据您的需求、您可能需要考虑将 TLC555替换为我们 内置了上电复位功能的新款 TLC3555-Q1。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我还想知道上电后电路处于图中所示的 CASE4条件时输出引脚的状态。 根据手动说明、CASE4将保留之前的状态。

    如果此电路首次工作且之前的状态不明确、那么输出引脚是否会先输出高电平并保持一段时间、然后在该时间后切换至低电平。 我不知道这个想法是否正确。


    另外、您提到 TLC3555-Q1具有上电复位功能。 上电期间执行了哪些特定操作? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    Alex 目前不在办公室、当他回来时、他会作出回应。 我们需要3个工作日。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您的耐心。

    为了澄清一点、第4种情况下的输出与之前的输出状态无关、而是与之前的输出状态有关 触发器 未定义状态。

    如案例2中所示、触发比较器的优先级高于阈值比较器、因此、如果此器件 被触发(触发电 压低于1/3 VDD)、输出将保持高电平、直到触发电压高于1/3 VDD、且阈值电压高于2/3 VDD。 在第4种情况中、如果触发电压未降至1/3 VDD 以下、则不会触发器件、因此输出将为低电平 、但在第4种情况之前、如果触发电压低于1/3 VDD、则输出  在这种状态下保持高电平。

    如前所述、当器件最初上电时、触发比较器处于 未定状态、可能会导致器件触发、并且输出错误地为高电平。

    与 TLC555-Q1不同 TLC3555-Q1将输出保持在高阻抗状态、直到上电完成 并且输出触发器状态机已实现有效状态。

    此致、

    Alex Curtis