This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:设计审查

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1418546/lmk1d1204-design-review

器件型号:LMK1D1204

工具与软件:

您好!

您能否查看随附的原理图并提供反馈?

时钟缓冲器的 LVDS 输出馈送到具有以下 LVDS 特性的 FPGA。 给定的终端电阻器是否能够满足 FPGA 的输入 LVDS 电压要求?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_DDR_5F00_Clkbuffer.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    LMK1D1204符合输入规范。  
    请参阅下图。

    LVDS 驱动器通常直流耦合到 LVDS Rx。  
    引脚8应按如下方式连接:  

    我不确定电阻器的用途是什么?  

    输出应直流耦合到接收器-这是最简单的实现方式

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    对于 LMKD 和 FPGA 之间的直流耦合、有什么要求?

    例如、我们是否需要在 LMKD 和 FPGA 之间串联任何电阻器? 还是 P&N 之间的100 Ω 并联终端?

    此外、PIN8描述似乎是针对交流耦合。 在直流耦合的情况下、应如何处理引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    请参阅 DS 第13页的以下片段:  

    引脚8或 Vac_ref1是偏置电压引脚-在输入为交流耦合的情况下、该引脚需要一个连接到 GND 的0.1uF 电容器、但在原理图中不需要。  
    另一项建议是 CLKIN 的100 Ω 差分端接-只需提醒客户靠近输入引脚放置。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    基于振荡器数据表:  
    VOS = 1.15V 至1.35V
    VOD = 250mV 至450mV

    LMKD 缓冲器输入详细信息
    VICM = 0.25V 至2.3V
    VINDIFF = 150mV (适用于单端)



    • 根据这些值、您可以确认 LMKD 可以与输入时钟直流耦合吗?
    • 如果有、应如何处理 LMKD 缓冲器的 PIN8?
    • 另外说到"CLKIN 的100 Ω 差分端接"、我希望您指的是 FPGA 接收器的输入引脚。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:  
    是的、LMK1DB 可以与此基准直流耦合。  

    VAC_ref 可以悬空、因为不需要输入的交流耦合。  

    缓冲器的 CLK 输入侧没有100 Ω 差分终端。 它应靠近 LMK1D 引脚。  
    请参阅下图。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白文森特。
    我们将使 VAC_ref 引脚保持为 NC、并使电阻保持在靠近 LMKD 输入的100 Ω 电阻。

    谢谢你