This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:半步进动态数字延迟

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1420809/lmk04832-half-step-dynamic-digital-delay

器件型号:LMK04832

工具与软件:

您好!

我正在尝试为 LMK04832设置动态数字延迟。

第8.1.9.5节动态数字延迟包括以下描述:
"半个时钟分配周期的动态相位调整可以按半步进行。"
如本说明中所述、我想使用半步进动态数字延迟。 目标为 CLKin0和 CLKin1、我想在 CLKout 引脚之一的半步长延迟后输出数据。

看看寄存器、似乎可以使用 DCLKX_Y_HS (例如、0x103处的 DCLK0_1_HS)以半步方式执行上述操作。
另一方面、第8.3.4.2节动态数字延迟仅描述了一个时钟步进延迟的方法。
此外、该延迟方法似乎会因 SYSREF 或 VCO 时钟而发生延迟。 但我不完全理解具体的方法、因此不清楚如何实现半步长延迟。

问题1。 此 DCLKX_Y_HS 是否可用于动态数字延迟?

问题2: 该动态数字延迟是否使用 SYSREF 执行延迟处理?

问题3。 请提供动态数字延迟期间 CLKIN 的设置时间/保持时间要求。 此外、这些相对于采样时钟或 SYSREF 的时序限制是相关的吗?

谢谢!

Shunya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:  
    1.  
    有。  

    2.  

    SYSREF 输出具有自己的数字延迟和半步进选项。

    3.我没有遵循你在这里问的内容吗?  

    通常、仅当 SYSREF 和器件时钟之间的时序关系很重要时、设置和保持时间才有意义。 如果尝试 PLL2 R 分频器 SYNC、当 SYNC 引脚变为低电平以确保 PLL2 R 分频器的确定性复位时、满足设置和保持时间很重要。  

    SDI 还有时序要求、它具有自己的设置和保持时间、但这不同。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente

    2.3.我想问的是动态数字延迟的方法以及 CLKin0和 CLKin1的限制。

    例如、如果根据 VCO 执行延迟、我认为如果在观察 VCO 的建立/保持时间时不输入 CLKIN、则会发生亚稳态。

    在这种情况下、限制是严格的、但如果延迟基于 SYSREF、则频率较低、因此我认为没有问题、不用担心。

    另一方面、如果实现动态数字延迟、例如打开/关闭延迟元件、我认为没有必要限制时序。

    谢谢!  

    Shunya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    动态数字延迟和半步进作为单独的特性来实现。

    在每个请求的动态数字延迟步长的一个完整分频器周期内、动态数字延迟将比编程的分频值大1的分频值替换为一个完整的分频器周期。 动态数字延迟通过在 SPI 上写入总步长计数的寄存器来触发。 触发时序由状态机自动编排。 我不会将其描述为打开/关闭开关延迟元件;我会将其描述为触发的写入、在触发的写入中、每次将步进数写入寄存器时、受影响的输出时钟会将其延迟调整为写入的步进数、其中一个步进是一个 VCO 延迟周期。 在任一种情况下、都没有像使用锁存器一样的建立/保持时间。 动态数字延迟步骤的数量自然存在最短持续时间、因为每个分频器周期最多只能发生一次单周期替换-此外、我认为每次替换都被多个正常的分频器周期包围、以避免输出频率长时间突然变化、但我必须在测试台上进行确认。 在极少数情况下、需要快速连续触发多个动态数字延迟步进调整、因此从寄存器写入到动态数字延迟调整完成的持续时间是不明确的。 如果对您的应用至关重要、则对于相同的步进数、VCO 频率和分频器设置、持续时间应一致在±30%以内、因此可以通过实验确定在触发条件之间等待的实际持续时间。

    半步进的实现方式类似于打开/关闭输出通道内器件时钟和 SYSREF 路径的延迟元件。 在器件时钟中、当半步进开启时、分频器的输出会有效地在 VCO 下降沿而非上升沿切换、从而引入半个 VCO 周期的延迟。 半步进开/关行为几乎在 SPI 写入寄存器完成后立即生效、并且无法足够快地写入 SPI、以确保存在任何设置/保持限制或写入之间的最短持续时间。

    ——

    每个通道分频器都有两个输出、并且 CLKout0和 CLKout1共享同一个分频器、延迟和半步进电路。 如果您想观察半步进的效果、应该将 CLKout0或 CLKout1与单独通道分频器上相同频率和相位的输出进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente

    谢谢你。 我大部分都理解。 如果可以通过写入 DCLKX_Y_HS 来动态打开/关闭半时钟延迟、则完全没有问题。

    对于输出通道内的器件时钟和 SYSREF 路径、执行大于半步的操作、例如打开/关闭延迟元件。 在器件时钟中、当半步长导通时、分频器的输出有效地在 VCO 下降沿而不是上升沿切换、从而引入半个 VCO 周期的延迟。 半步进开/关行为几乎在 SPI 写入寄存器完成后立即生效、并且无法足够快地写入 SPI、从而不能存在任何设置/保持限制或写入之间的最短持续时间。

    在上述方法中、切换发生在时钟的下降沿。 在这种情况下、我想知道设置和保持时间是否会在切换期间发生。 如果没有必要、我会很高兴、但我的理解不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:  
    正如我的同事 Derek 所提到的、  

    半步开/关行为几乎在 SPI 写入寄存器后立即生效、并且无法以足够快的速度写入 SPI、从而无法产生任何设置/保持约束或写入之间的最短持续时间。

    在使用半步延迟时、它们没有任何设置/保持时间限制。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente  


    我对 CLKIN 的建立/保持感到关注的原因是、我认为相位延迟的方向可能会变得不确定。

    当通过写入 DCLKX_Y_HS 来动态切换开/关半时钟延迟时、我担心 CLKin0和1的数据阶段是否会单向移动。

    例如、当半时钟延迟在2.5GSPS 开启时、我直观地认为 CLKIN 信号将延迟200ps。 同样地、当它关断时、我认为它会提高200ps。


    如果是这种情况、就没有任何问题。 但是、如果 DCLKX_Y_HS 的函数"仅在时间方向不确定的情况下通过180°移动相位"、则我们无法将该器件用于我们的应用。

    是否无需担心上述问题?

    谢谢!

    Shunya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:

    该延迟发生在 VCO 之后、而不是 CLKIN 信号本身。  
    此致、

    Vicente