This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:设计问题-分立器件

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1426054/lmx1214-design-questions---discretes

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

在 LMX1214EVM 中、所有 PU 和 PD 电阻值均为10K 0402 63mw。 在数据表表表表7中、在使用1K 时、CLKx_EN 将连接至 VCC。 10K PU 至 VCC 是否可接受?

2. DIVSEL、MUXSEL 的 PU 和 PD 电阻是否可以为10K?

3.在未使用 CLKOUT 的情况下、为了终止它、我们保留100nF 的交流电容和50欧姆的 PD。  80mW 是否足以满足50欧姆要求?

CLK 缓冲器输入为1800MHz、而 CLKOUT 为225MHz LVDS 到 FPGA。 AC-CAP 当前设置为100nF。 这种行为合适吗? 或者您会建议 pF 范围内有任何值吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    可接受10kΩ PU/ PD。

    可以使用 CLKx_EN 引脚禁用未使用的 CLKOUT。 输出可以悬空、我认为没有必要出现交流接地短路。

    输入端100nF 即可正常工作。 输出为 LVDS、则 应将其直流耦合到 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    1.未使用的 CLKOUT -如数据表中所述、我们希望提供具有50欧姆端接电阻的串联电容器。 我计划使用额定功率为80mW 的 电阻器。 希望不要担心额定功率。

    2.突出显示 FPGA 输入特性。 基于此、我认为我们需要对信号进行交流耦合。 我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    1.电阻额定值不错。  

    LVDS 通常是直流耦合。 支持交流和直流耦合 LVDS。 我的建议是直流耦合。