This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:直接 VCO 输出正常、但分频输出频谱非常差且很宽

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1425521/lmx2572-direct-vco-output-ok-but-divided-output-spectrum-very-poor-and-broad

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2595

工具与软件:

合成器芯片的行为通常具有良好的频谱和相位噪声、但使用分频器时、频谱非常差且宽阔。   然而,当我使用一个发泡棉签和冷喷,分频是正常的。  我尝试过对芯片进行回流焊、但没有改善。  

我成功使用了类似布局的 LMX2594和 LMX2595、没有任何问题。

下面显示的是5000MHz VCO 输出

下面显示的是选择了4分频的同一个合成器。

寄存器 0 = 0x209c  (默认= 0x209d)
寄存器 5 = 0x20c8  (默认值= 0x20c8)
寄存器10 = 0x13f8  (默认值= 0x1378)
寄存器14 = 0x1840  (默认值=0x1840)
寄存器29 = 0x0000  (默认值= 0x0000)
寄存器30 = 0x18a6  (默认值= 0x18a6)
寄存器36 = 0x0047  (默认值= 0x0028)
寄存器37 = 0x0205  (默认值= 0x0205)
寄存器38 = 0x0000  (默认值=0xFFFF)
寄存器39 = 0x0007  (默认值= 0xFFFF)
寄存器42 = 0x0000  (默认值= 0x0000)
寄存器43 = 0x0003  (默认值= 0x0000)
寄存器44 = 0x22a2  (默认值= 0x22a2)
寄存器45 = 0xc600  (默认值= 0xc600)
寄存器46 = 0x07f3  (默认值= 0x07f3)
寄存器52 = 0x0421  (默认值= 0x0421)
寄存器57 = 0x0020  (默认值= 0x0020)
寄存器71 = 0x0080  (默认值= 0x0080)
寄存器75 = 0x0840  (默认值= 0x0800)
寄存器78 = 0x0065  (默认值= 0x0065)
f (MHz)= 1250.0 = 5000.0 / 4 = 70 *(71 + 3 / 7)/ 4 CP=8 PWR=34  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    使用您的配置将器件锁定到1250MHz 没有问题。 我对配置进行的唯一修改是 R10、正确的值应该是 0x0A10F8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    刚刚发现、R46不正确、我们不应使用保留选项。

    如果 RFOUTA 是 VCO 输出、则还应将 RFOUTB 设置为 VCO 输出。 同样、如果 RFOUTA 对输出进行分频、则将 RFOUTB 也设置为对输出进行分频。

    当 RFOUTA 对输出进行分频时、RFOUTB 被保留。

    将 RFOUTB 更改为分频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢 Noel。   我在 tri 状态模式下使用了未使用的 OUTB_MUX、这真的会影响频谱。  我不知道有人会怎么发现这种情况、因为数据表或 TICS-Pro 中都没有提到该 OUTB_MUX。  但是、是的、谢谢、因此一般来说、OUA_MUX 和 OUTB_MUX 应设置相同。