Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2595
工具与软件:
合成器芯片的行为通常具有良好的频谱和相位噪声、但使用分频器时、频谱非常差且宽阔。 然而,当我使用一个发泡棉签和冷喷,分频是正常的。 我尝试过对芯片进行回流焊、但没有改善。
我成功使用了类似布局的 LMX2594和 LMX2595、没有任何问题。
下面显示的是5000MHz VCO 输出

下面显示的是选择了4分频的同一个合成器。

寄存器 0 = 0x209c (默认= 0x209d)
寄存器 5 = 0x20c8 (默认值= 0x20c8)
寄存器10 = 0x13f8 (默认值= 0x1378)
寄存器14 = 0x1840 (默认值=0x1840)
寄存器29 = 0x0000 (默认值= 0x0000)
寄存器30 = 0x18a6 (默认值= 0x18a6)
寄存器36 = 0x0047 (默认值= 0x0028)
寄存器37 = 0x0205 (默认值= 0x0205)
寄存器38 = 0x0000 (默认值=0xFFFF)
寄存器39 = 0x0007 (默认值= 0xFFFF)
寄存器42 = 0x0000 (默认值= 0x0000)
寄存器43 = 0x0003 (默认值= 0x0000)
寄存器44 = 0x22a2 (默认值= 0x22a2)
寄存器45 = 0xc600 (默认值= 0xc600)
寄存器46 = 0x07f3 (默认值= 0x07f3)
寄存器52 = 0x0421 (默认值= 0x0421)
寄存器57 = 0x0020 (默认值= 0x0020)
寄存器71 = 0x0080 (默认值= 0x0080)
寄存器75 = 0x0840 (默认值= 0x0800)
寄存器78 = 0x0065 (默认值= 0x0065)
f (MHz)= 1250.0 = 5000.0 / 4 = 70 *(71 + 3 / 7)/ 4 CP=8 PWR=34