This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:将0dBm 10 MHz 信号连接到 SDCLK_OUT11_P 并损坏 LMK04828?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427206/lmk04828-connect-0dbm-10-mhz-signal-to-sdclk_out11_p-and-damage-the-lmk04828

器件型号:LMK04828

工具与软件:

在 Xilinx clk104板上、J11通过下面的3dB 衰减器电路连接到 LMK04828引脚37 (CLK_IN0_P)。  

J10通过以下衰减器连接到 LMK04828引脚56 SDCLK_OUT11_P:

通常、将0dBm 连接到输入 J11、并测量 J10的输出。  

我错误地将0dBm 10MHz 信号连接到 J10、并且电路板似乎行为不正确。  

我想知道这个错误是否会损坏 LMK04828?  

在数据表的绝对最大额定值上、只有差分输入电流是针对- 5mA 指定的。  

CLKoutX/X*输入没有规格。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、您好!  
    IC 很可能已损坏。  
    IC 不响应 SPI 命令吗? 您提到电路板的行为不正确-这是 LMK04828EVM 还是您的定制电路板?  

    此致、  

    Vicente